This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:SN74LVC1G14可以忽略毛刺脉冲吗?

Guru**** 2943170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801928/sn74lvc1g14-sn74lvc1g14-can-ignore-glitch

器件型号:SN74LVC1G14

大家好、

   SN74LVC1G14能否忽略一些干扰、例如3.3V/100ns? 如果是、我们可以为客户提供什么规格来评估此功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LVC1G14是一款 CMOS 施密特触发反相器-一款模拟器件。 它不会"忽略"任何内容。 输入电压定义输出状态。

    如果您希望滤除100ns 的脉冲、则可以在器件的输入端添加一个大小合适的 RC 滤波器、以防止触发。 例如、以下是一个滤波器、用于防止100ns 脉冲触发输出:

    我应该注意的是、CMOS 器件通常无法实现这一点、但由于该器件具有施密特触发输入、因此能够承受缓慢的输入边沿。