This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:CD4541设置

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801762/cd4541b-cd4541-setting

器件型号:CD4541B

尊敬的先生:

我们需要为 MR (PIN6)提供脉冲、然后输出(PIN8)保持22s 高电平。

如何设置 CD4541?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我相信您想要的应用就是数据表中显示的示例:

    您必须使用 RTC 和 CTC 设置频率(公式位于第一页)、然后您可以使用 A 和 B 控制引脚来控制保持高电平的计数。 在您的情况下、您需要22秒。1 / 22秒将获得您尝试达到的频率。