This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV273A:是否可以为 SN74LV273A 应用程序提供一些确认项?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV273A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801750/sn74lv273a-may-i-have-some-confirming-item-for-sn74lv273a-application

器件型号:SN74LV273A

尊敬的先生:

我是否可以为 SN74LV273A 应用程序提供一些确认项?

如果电路原始使用 74LVC273PW,TI   SN74LV273A 器件可以替代它? 或任何需要考虑或风险?  

https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC273.pdf

换个字:74LVC273PW 可以使用  TI   SN74LV273A 替代?

(更改另一个字:TI   SN74LV273A 可能会插入兼容 的74LVC273PW?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    这可以是直接替换。 您唯一需要注意的是、它的最小工作电源是2V、而不是1.65V。但是、对于您的应用、这不是问题、因为电源是3.3V。另一个需要注意的问题是 SN74LV273A 的驱动能力较弱。 您似乎正在驱动其他 CMOS 器件输入、因此这不是问题。