This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801782/txb0104-q1-txb0104-q1

器件型号:TXB0104-Q1

您好!

我正在使用 A 电平转换器。 在我的应用中、OE-PIN 应连接到 VCCA (低电平)。 我是否需要在 VCCA 和 OE-PIN 之间使用下拉电阻器? 如果是、R_PD 的值应最小为50千欧、还是由驱动器的拉电流能力确定的 R_PD 的最小值?

提前感谢。

Mohammad
 如所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 是高阻抗 CMOS 输入、因此该引脚本身不需要下拉电阻器。

    仅当 OE 引脚在上电期间为低电平时、需要使用下拉电阻器、随后需要通过微控制器的 GPIO 输出强制拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的重播。
    我的最后一个问题是:通道能否同时在不同方向上独立运行(例如、通道1从 A 到 B、同时通道2从 B 到 A)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通道是独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢