This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:用于 EN 端子的实用上拉电阻器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801741/lsf0108-q1-practical-pull-up-resistor-for-en-terminal

器件型号:LSF0108-Q1

大家好、

我们希望在下图中最大程度地减小上拉电阻。

我们希望从豁免的角度使抵抗尽可能小。

10kΩ 可能、我希望使其变为1 μ A。

有可能吗?

如果很难  、我们可以将其缩小多少?

由于它是微安级的、因此假定偏置条件没有显著变化。

如果您有任何疑问、请告诉我们。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

    200 kΩ 电阻器的主要用途不是将电压上拉至 B 电源、而是限制流经基准晶体管的电流。 如上所示、基准晶体管自身进行调节、以使 Vref_B 引脚上的电压始终相同、并且该电压与 B 电源之间的电压(Vref_B−Vref_A−VTH)会压降在电阻器上。

    如果您使电阻器变小、则通过它的电流将变大。 您可以使电阻器尽可能小、但请注意、电流会流向接地端;Vref_A 电源必须能够灌入此电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的支持。

    kΩ、如果 VrefA 侧的电源能够灌入、这是否意味着使用10k Ω 电阻器没有问题?

    我认为 Vref_B 的要求是 VrefA + 0.8V。

    我认为如果电阻过小、它将无法满足 Vref_B 的要求、但限制是多少?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、Vref_B 上的实际电压取决于器件的特性、而不是任何外部组件。 Vref_B 将为 Vref_A 加上栅极阈值电压(无论它是什么;0.8V 是上限)、剩余的电压会在电阻器上下降。

    kΩ μ s 即可正常工作。 (kΩ 3.3V 和5V 电源、这将 µA 至少(5V−3.3V−0.8V)/ 10 μ A = 90 μ A)的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens-San、

    感谢您的支持。
    10kΩ 我们考虑将1.8V 和3.3V 转换、电流为(3.3V - 1.8V - 0.8V)/μ A = 70uA。
    我认为作为灌电流没有问题。

    我 kΩ、即使将上拉电阻器从200kΩ Ω 更改为10k Ω、也能满足数据表的电气特性。
    是这样吗?

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。