This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV138A:SN74LV138A_5V 容限功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801824/sn74lv138a-sn74lv138a_5v-tolerant-function

器件型号:SN74LV138A

大家好、团队成员

我想使用具有3.3V 和5V 输入信号的 SN74LV138A。

没关系吗?

我认为 LV-A 系列具有5V 耐压功能。

我想像这样使用它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如建议运行条件表中所示、无论 Vcc 是多少、该器件都可保证在高达5.5V 的任何输入电压下工作。