This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:输入保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801634/sn74ahct541-input-protection

器件型号:SN74AHCT541

大家好、

我对 SN74AHCT541有疑问。

SN74AHCT541是否具有输入容限功能?
它将成为类似于以下 Toshiba 产品的功能。
toshiba.semicon-storage.com/.../logic_common_03.html


客户担心、如果 IC 在 VCC 输入之前输入到输入信号、则不会损坏。
如果没有输入容限功能、是否还有其他保护功能?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如建议运行条件表中所示、无论 Vcc 是多少、该器件都可保证在高达5.5V 的任何输入电压下工作。