This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:使用铁氧体时输出的振荡

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801502/txb0108-oscillation-of-outputs-when-using-a-ferrite

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

您好!

我们将 TXB0108缓冲器用于大约3、3V->5V 双向 GPIO。 目前、MSP432将线路驱动到 TXB0108。 TXB0108可将其转换为5V、而连接器开路时不会出现任何问题。

连接器的线路中有一个串联铁氧体磁珠。 但是、如果我将输出连接到电路板的输入引脚(74LVC541)、TXB0108的输出将开始振荡。 我们的测试模式是1Hz 切换低-高。

我知道大于70pF 的电容会使 TXS/TXB 振荡、但它认为我们不是很接近它。 如果铁氧体磁珠由焊丝桥接、则一切正常。

铁氧体磁珠的相移是否是原因? 还有其他想法吗?

谢谢、

Gunther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >70pF 的电容可以使 TXB 的边沿加速器在输出电压达到 GND 或 VCC 之前超时;产生的过阻尼边沿与振荡相反。

    目标电压(0V 或5V)或中间位置的振荡? 您能显示波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    随附的是几个测量值的 pdf。 我尝试用一个开路连接器来展示工作电路。 然后是振荡电路、当 TXB 的输出连接到74LVC 的输入时。

    一些测量侧重于 TXB 输入和输出、而另一些测量侧重于铁氧体磁珠的左侧和右侧。

    谢谢、

    Günthere2eti.com/.../Measurements_5F00_TXB0108_5F00_v01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额外的注释:我们还有一个具有 TXS 而非 TXB 的电路板。

    同样的问题,这就是我认为铁氧体是振荡的原因的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的测量结果表明、铁氧体磁珠至少会导致该问题。 我不知道电路板的布局、但我想连接器(和另一侧的电路板)的阻抗变化会导致反射、从而产生振铃。 如果此振铃变得过大(在这里、它肯定是)、它会触发 TXB 的边沿加速器以错误的方式运行、然后生成振荡。

    铁氧体磁珠在电路板上的什么位置? 如果它们靠近连接器、则对于 B→A 方向的信号更有用。

    是否可以使用 SN74LVC8T245等方向控制转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayer、

    连接器会连接到什么位置? 这也会增加容性负载。