This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G57:74AUP1G57

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/800624/sn74aup1g57-74aup1g57

器件型号:SN74AUP1G57
主题中讨论的其他器件:TLV3502

下面是我尝试解决的一个问题: 随附的 pdf 文件包含小尺寸逻辑器件系列中的许多器件。 在蓝色墨水中、我显示了标称输入-输出关系。 很容易遵循生成所需输出的逻辑。

有没有1个芯片-占用空间非常小,我们在这里使用了所有逻辑门,甚至是 FF?。但理论上,我们需要 RC 滤波器。

在美好的日子里,我们会使用一个小型的 PAL 或 EPLD 系列(就像在 EP300...记住...有人吗?)

对于比较器、我只能使用 TLV3502来替换2、因为 INV 肯定会位于逻辑芯片中。

在逻辑系列手册中、除了'57

我们将感谢您的任何帮助。

Robin

e2e.ti.com/.../logic_5F00_sync_5F00_signals.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我认为最接近的解决方案是低成本微控制器。

    MSP430团队使用短语"功能替换:25个功能、仅售25美分"、下面是该页面的链接:  

    http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/value-line-mcus/overview.html#functions

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys

    啊哈!

    聪明:我总是为每一个小事情选择 MSP430……但考虑到这个、它"太多了"、太少了。

    如果我有机会,我一定会采用这种方法。

    由于您建议使用以下路径:如果您向我发送 TI 电子邮件、我将向您展示另一种巧妙的实现方式...如果没有 MSP430、您就不可能梦想实现的功能

    Thnx 非常赞同这一建议。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robin、
    我很高兴能提供帮助。 如果需要、您可以随时通过电子邮件发送至 TI.com。