This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS92:3.3V 应用的建议解决方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS92, SN74LV4040A, CD4059A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801519/sn74ls92-suggestion-solution-for-3-3v-application

器件型号:SN74LS92
主题中讨论的其他器件: SN74LV4040ACD4059A

您好:

我想为我们的客户检查一个解决方案。 原始参考设计是采用 VCC:5V 系统的 SN74LS92。

如果更改为3.3V、是否有任何建议的解决方案可以实现相同的功能? (或者我找到 了 SN74LV4040A、这个可以吗?)

应用程序是采用 Mainchip 的 G-PON 系统:Realtek)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    12分频和12位分频是非常不同的函数。

    这种操作通常由当今的低成本微控制 器(www.ti.com/.../overview.html)处理。 看起来电路的整个目的是从24.576MHz 的时钟生成2.048MHz 的时钟-任何 MCU 都可以使用最少的代码轻松地执行此操作。 根据系统要求、他们甚至可以通过该解决方案消除一些组件。

    如果他们想要使用逻辑器件执行此操作、则有几个选项。 您发现的 LV4040之类的计数器可用于进行计数、然后添加逻辑后可用于在达到十进制"12"时强制进行复位。 这可能不是最高效的解决方案、因为需要多个器件。

    他们还可以考虑使用除以 N 的组件、例如 CD4059A。 CD4k 系列在3.3V 时并不是最佳解决方案--它实际上是为15V 操作而设计的。 我个人会选择另外两个选项中的一个。