This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电平转换器和缓冲器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801397/level-translator-and-buffer

我需要在同一器件型号中具有高速的电平转换器和缓冲器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用的器件取决于信号的属性。 (请参阅 [常见问题解答]对于 GPIO、SPI、UART、I2C、MDIO、 RGMII、I2S 等 查看示例列表。)

    有多少信号? 什么电压? 多高的频率? 其他器件的输出和输入阻抗是多少? 单向、双向、带方向信号、还是双向、带自动方向感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raasi、

    我在您的另一个线程上提供了一个器件。 正如 Clemens 提到的、拥有这些信息将帮助我们为您的应用提供一个非常合适的器件。