This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT32:SN74HCT32NSR 的 ESD 额定值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801240/sn74hct32-esd-rating-of-sn74hct32nsr

器件型号:SN74HCT32

SN74HCT32NSR 的 ESD 额定值是多少?

尽管我们检查了数据表、但我们找不到任何信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yutaka 您好!

    以下是您请求的 ESD 额定值:
    HBM - 2kV
    CDM - 1kV