This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVC16T245DGGR IO 功率级别

Guru**** 2592560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/800932/sn74lvc16t245-sn74lvc16t245dggr-io-power-level

器件型号:SN74LVC16T245

您好:

   SN74LVC16T245DGGR 芯片 VCC 为1.8V、输入引脚可以 是3.3V 电平(长期工作)? 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这将很好、此器件具有过压容限输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有一个涵盖此主题的常见问题解答:

    请告诉我我是否可以提供进一步的帮助--如果这解决了您的问题,请单击绿色的“这解决了我的问题”按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迪伦:您是否会解释"过压耐受"? 这是否意味着输入引脚上的正电压钳位二极管? 它能否长期可靠地工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《LVC 设计者指南》(SCBA010)显示了:

    为了防止正 ESD、该二极管相当于齐纳/TVS 二极管、击穿电压超过6.5V。这在绝对最大额定值中指定、并在器件的整个寿命期间提供保证。