This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14Q-Q1:输入电流(II)流向

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801220/sn74ahc14q-q1-input-current-ii-flow-direction

器件型号:SN74AHC14Q-Q1

我们的一位客户询问 了 SN74AHC14Q-Q1、请参阅以下查询:

SN74AHC14QPWRQ1正用于汽车应用的多个 ECU 中、其中电源轨关闭(0V)时可能存在输入电压。 我们的问题与输入电流"II"规格有关、该规格显示当 Vi = 5.5V 或 GND 且 VCC = 0V 至5.5V 时、最坏情况< 1uA。

1) 1)输入电流流向何处? 正电源轨、接地或输出中?

根据数据表、似乎正电源轨上没有输入二极管钳位、这会导致我相信任何电流输入都将接地。 不过、我需要验证这一点、因为如果它确实进入正电源轨、它将对3.3V 电源进行反馈、并打开必须保持已知关闭状态的关键电路。

谢谢你。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHC/AHCT 设计人员指南(SCLA013)指出:

    图12显示了用于高级高速 CMOS 器件的保护电路。 为了满足前面概述的要求、保护电路由两个阶段构成。 输入首先受到由晶体管 Q2和 Q3组成的晶闸管的保护。 这提供了粗保护。 如果输入电压上升到大约15V 以上、晶体管 Q1会断电并触发晶闸管。 然后、后者使高电流短路。 电阻器 R1和 R2的值仅为几欧姆。 因此、晶闸管的保持电流为几十 mA。 当放电结束时电流再次减小时、晶闸管将熄灭。 晶体管 Q4、Q5和 Q6具有精细的保护功能、主要用于保护输入免受过压的影响。 当输入端存在过压时、这些晶体管会被驱动至击穿状态并限制电压、而电阻器 R3会限制电流。

    电路输出端也有一个两级保护电路。 前面提到的晶闸管(Q11、Q12和 Q13)提供粗保护。 二极管 D1和 D2将输出端的电压限制在可容忍的水平。

    µA 泄漏电流将远小于1 μ A (极端温度和其他应力下除外)。

    看起来很可能会漏地。、但也可能会有一点通过 Q4/Q5到 VCC。 基本上不存在通过所有 MOSFET 栅极到输出的泄漏。