This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:在长线条件下使用 TXS0104进行 SPI 通信

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801094/txs0104e-using-txs0104-for-spi-communication-under-long-wire-condition

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T774

大家好、

在特殊应用中、SPI 线的寄生电容接近410mm、即接近50pF。  根据 参数测量信息第7章、测试电路负载为15pF。

TXS0104能否在这种情况下工作?  

2.如果推轮询版本无法正常工作、是否可以使用开漏版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    TXS 器件不是最佳选择、因为高容性负载会对器件中的单次响应产生负面影响。 在此应用中、我会使用 SN74AVC4T774等器件。 它将能够更好地处理这种重负载。 它还允许您为 SPI 适当地配置方向。