This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT125:我在 sn74lvt125的输出端未获得正确的3.3V 电压

Guru**** 2509295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801085/sn74lvt125-i-am-not-getting-proper-3-3v-at-output-of-sn74lvt125

器件型号:SN74LVT125

我将获得4V 至5V 的输出电压范围。 它也处于负范围内。

我已应用 VCC 3.3V。

输入范围为3.3V 至4V。

我已附上原理图和输出结果。

我的输入电压范围为3.3V 至4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、欢迎参加论坛!

    您显示的信号具有非常显著的振铃。 这是使用连接到轻电容负载的强大驱动器时的常见问题。 这是您的最终系统中的响应、还是您刚刚将器件直接连接到示波器探针?

    如果您减慢信号速度、我相信您会看到振铃相对较快地消失并稳定至3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最终响应。我在无负载和20mA 负载的情况下进行了测试、但结果相同。

    我将获得介于4V 和5V 之间的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、
    尝试用差分探头进行测量--我发现差异很大。

    您还可以添加一个电阻器来抑制振铃-通常使用26至330欧姆与输出串联。