This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:VOH 的定义

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/800701/txs0104e-definition-of-voh

器件型号:TXS0104E

大家好、团队、

数据表6.6电气特性将端口 A 输出高电压 VOHA 定义为 VCCA x 0.8。
对于输出"H"、内部晶体管将关闭且处于高阻抗状态。 正确吗?
如果正确、请告诉我数据表定义为 VCCA x 0.8的原因。

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"H"状态下、晶体管关闭、电压由上拉电阻器决定。

    VOHA µA 适用于列出的(最坏情况)测试条件、其中引脚提供20 μ A 的电流。 电压低于 VCC、因为电流会在上拉电阻器上产生压降。

    在 µA 中、外部器件的泄漏电流将远小于20 μ A、因此压降也会小得多。