This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH162244A:SN74LVCH162244AGR 的最小负电压是多少? (直流值和瞬态值--- 例如10ns)

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/800541/sn74lvch162244a-what-s-the-min-negative-voltage-of-the-sn74lvch162244agr-both-the-dc-value-and-transient-value-----for-example-10ns

器件型号:SN74LVCH162244A

大家好、

 SN74LVCH162244AGR 的最小负电压是多少? (直流 值和瞬态值--- 例如10ns)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -0.5V、如绝对最大额定值表中列出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ?使用串联电阻控制输入电流来求解 Δ I、尽管电压小于-0.5V (可能为-1V)。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESD 保护二极管将钳制电压;绝对最大额定值的脚注(2)允许这样做。