This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC1G74:SPICE 模型是否可用?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/800242/tina-spice-sn74lvc1g74-spice-model-available-yet

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想查看是否已经为该器件创建了 SPICE 模型。  我无法通过 TI 网站找到一个。  是否有可共享的可用器件?  

我知道我可以创建自己的模型并将其转换为宏模型、但如果已经创建了"COTS"模型、我想使用它。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    恐怕我们现在没有可用的功能 DFF PSpice 模型。 我们目前正在研究 PSpice 和具有内部存储器的器件(尤其是触发器和移位寄存器)的一些技术挑战。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emrys 的快速跟进。  是否有关于类似器件或仿真方法的建议?  还是"获得并尝试"的最佳解决方案?

    我还在下面发布了功能方框图。  SPICE 中的挑战是使 TG (我认为是传输门)块正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大的问题是使其在所有频率范围内快速准确地工作。

    我可以构建上面的方框图--事实上我有。 如果我使用理想的栅极执行此操作、即输入= 1或0且输出= 1或0、那么传输栅极会产生电压尖峰和1或0以外的值。

    我已经尝试通过向输入添加阈值来解决这个问题、但这使得整个过程非常缓慢、以至于我无法实际使用它。

    到目前为止、我找到的最佳解决方案是对内部电路进行理想化、以便它存储一个没有主从锁存配置的值(这是如何生成真正的 FFs)。 这确实运行得非常好,但是它不会在所有频率下都能工作--即我可以优化它以在~1kHz _or_附近工作,我可以使它在~100MHz 范围内工作-- 到目前为止、我还无法让 TINA-TI 在两个频率范围内正确运行器件、而无需修改仿真参数。