This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:PCA9306和 LSF0102有何区别?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/800326/lsf0102-what-s-the-difference-between-pca9306-and-lsf0102

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:PCA9306TCA9406TXS0102

尊敬的专家:

我们注意到 PCA9306和 LSF0102规格/封装非常相似、我们想知道这两个器件的不同之处、您能帮助澄清一下吗?

非常感谢您的支持!

BR、

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有三个不同之处:

    • 芯片顶部的标记;
    • 可为 PCA 提供更小的卷带;和
    • 价格。

    (在恰好在两个电压之间转换的大多数应用中、PCA9306/LSF0102可替换为 TCA406/TXS0102、因为它需要的外部组件更少。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、规格都是相同的、对吧?
    非常感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!

    PCA9306属于另一个(接口)组。 PCA9306针对 I2C 操作进行了优化、而 LSF0102是一款通用转换器、尽管它们具有相似的架构。
    PCA 符合 LSF 数据表中列出的85°C 与125°C 的要求。
    在 LSF 和 PCA 器件上进行的测试也不同、限制也不同、如数据表中所示(rON、tpd 等)。
    如 Clemens 所述、您还可以考虑使用 TXS0102、该器件具有适合 I2C 操作的内置电阻器、可节省 BOM 空间和成本。 如果您有其他信息、请告诉我。