This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:关于输入和输出电压之间的关系。

Guru**** 2947070 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B, CD4050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/799975/cd4050b-about-the-relationship-between-input-and-output-voltage

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他器件:CD4504B、

你(们)好。

我想知道 输入和输出电压之间的关系。

当 Vcc 为15V 时、我们将使用10Vpeak 的输入电压。

根据数据表、

VIN 似乎取决于输出电压。

另一方面、

输出电压不受限制。

请告诉我如何考虑 输出电压和输入电压之间的关系。

我们的配置是否可行?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅原理图:

    为了驱动高输出电平、输出 P 沟道晶体管必须导通、输出 N 沟道晶体管必须关断。 这意味着输入 P 沟道晶体管必须关断、并且输入 N 沟道晶体管必须导通。 这意味着输入电压必须足够高于 N 沟道晶体管的栅极阈值电压、并且 VCC 和输入电压之间的差值必须足够低于 P 沟道晶体管的栅极阈值电压。

    根据数据表、不能保证10V 足够。 尝试使用具有两个电源的转换器、例如 CD4504B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,Clemens。

    我知道 CD4050B 不能用作性能。

    但是、我不知道 CD4504是否可以使用您的建议。
    因为10V 电源的电流不能高达1mA。

    因此、我认为静态电流调节非常严格。
    您对此有何看法?

    如果有其他器件可以使用我们的电路、请告诉我。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、
    也许您可以分享您想要实现的目标的方框图或原理图。

    您的系统中是否有10V 电源轨、或者15V 是唯一的电源轨? 您处于哪个设计阶段?

    该器件应驱动哪种负载? 输出端需要多大的电压/电流?

    输入信号来自哪里?

    为什么10V 电源上的电流限制为1mA?