This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:如果只给 VccA 供电并让 VccB 打开(无电源),A 侧到 B 侧的电流将泄漏? 还有什么方法可以防止它?

Guru**** 2917520 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/800403/txb0104-if-only-give-power-to-vcca-and-let-vccb-open-no-supply-power-will-current-leak-from-a-side-to-b-side-and-any-way-to-prevent-it

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0104E-Q1

你(们)好  

对于 TXB0104 ,如果只给 VccA 供电并让 VccB 打开(无电源),则 A 侧到 B 侧的电流泄漏? 还有什么方法可以防止它?   

TXS0104E-Q1如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

     Vcca 仅在上电或断电期间超出 Vccb 是可以的、但是 TXS 和 TXB 要求在正常运行期间 Vcca 必须小于或等于 Vccb。