This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求建议更换 HC4051

Guru**** 2920950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/799628/asking-for-the-recommendation-to-replace-hc4051

大家好、

客户正在寻找替代 HC4051的解决方案。

https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4051-D.PDF

 

您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

以下是客户的应用程序请求。

请帮助检查是否有适合用作 HDMI ARC 开关的开关。

1)     1)输入信号摆幅为0.5V

2) 2)     最小4路输出

3)     每个输出驱动50欧姆负载。

4)     4)开关必须具有低 Ron 电阻、以最大程度地减小压降

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    请参阅我在搜索"HDMI ARC 开关"时发现的此帖子

    谢谢、

    Adam