This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要针对汽车级的 I2S 多路复用器建议

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G157, SN74CBTLV3257, TS5A23157-Q1, TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/799212/need-suggestions-of-i2s-mux-for-automotive-grade

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G157SN74CBTLV3257TS5A23157-Q1TS3A27518E-Q1

您好、Sirs、

对于12.288MHz MCLK、3.072MHz BCLK、48kHz LRCK、DIN 和 DOUT 全部五个通道的3.3V 电平 I2S 信号、您会建议汽车2:1级多路复用器吗? 我们在  TI 音频参考设计中看到了 sn74lvc2g157和 sn74cbtlv3257、但它们不适用于汽车级。

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年7月5日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我筛选 了 TI.com 开关搜索工具 、查找了汽车类额定2:1器件。  几乎 所有 TI 开关都可以处理12MHz 带宽。   目前、我们有一个称为 TS3A27518e-Q1或 TS5A23157-Q1的汽车版本。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Adam、Wayne Chen