This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缓冲器

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798264/buffers

主题中讨论的其他器件:SN74GTL2014

您好!

我必须使用缓冲器来隔离处理器的外部传感器输入。 我的传感器输出是低电平为1V 的开漏输出。 缓冲器的输出、我们将连接到处理器 GPIO、即3.3V CMOS。 您能否建议 Vil (低电平输入电压)大于1V 的缓冲器。

此致、

Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    3.3V CMOS 节点的逻辑阈值为0.8V。 1V 高于 VIL、因此缓冲器可能无法将其识别为有效低电平信号。

    您是否可以提供有关处理器和传感器及其灌电流能力(IOL)的原理图和详细信息?

    由于缓冲器的输入为高阻抗(仅输入泄漏电流)、缓冲器应隔离传感器输出上的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    您似乎需要比较器而不是缓冲器。

    我们有一个具有可选阈值的器件、SN74GTL2014具有 VREF 引脚、允许选择一组比较器的阈值。  VREF 必须介于0.5V 和 Vcc/2之间,因此在3.3V 电源下,阈值可以设置为1.5V。

    比较器有很多选择--我只推荐 GTL2014,因为我的团队支持它。 您可能会在 TI 的比较器中找到更好的匹配项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Vibration-sensor_5F00_ST_2D00_GLD_2D00_5S11_5F00_EN.pdfHi、

    我已附上传感器数据表供您参考。 我们使用的是 NXP 半导体的 IMX 6 Dualite 处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    该数据表很难解密。 我认为该部分:

    输出残余电压:直流1V 或更低(负载电流 DC50mA)

    尝试指示 VOL @ 50mA 负载为最大1V

    对我来说,这意味着在正常工作条件下,您应该会在输出端看到一个_低得多的电压-可能是~0.2V。  我建议联系制造商、看看他们是否可以为您清除该规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BUFFER.pptxHi、

    我在随附的 PPT 中包含了更多详细信息。 请帮助我们选择我们要求的合适缓冲器。

    此致、

    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafeeq、
    如前所述、您需要了解有关该传感器的更多信息。 TI 不会制造这种情况、或者我可以为您找到答案。 我严重怀疑您将50mA 灌入该器件只是为了驱动 CMOS 输入... 我想、电流越低、电流就越低。 在这种情况下、VOL 很可能~0.2V、但我无法确认这一点。

    否则、正如我已经建议的那样、只需使用一个比较器。 您可以使用漏极开路选项、并可将输入阈值设置为任意值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我使用您建议的比较器、如随附的原理图所示、我可以将比较器的输出连接到3.3V CMOS 处理器输入吗?

    此致、

    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-器件的输出将是3.3V 逻辑输出。