This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:查找 PLL

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B, SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/799325/cd4046b-looking-for-a-pll

器件型号:CD4046B
主题中讨论的其他器件: SN74LV4046A

大家好、

我正在寻找接受210Hz 输入的 PLL。
我需要输出为输入的5倍(即1050Hz)。

我找到了 CD4046B、您能否验证 CD4046B 是否适合在210Hz 输入频率下工作并输出乘法?

CD4046B 是否有任何参考设计?


请提供建议。
谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、
    如果您需要超过5V 的支持(高达18V 的逻辑)、我只推荐使用 CD4046B。 否则、我建议使用 SN74LV4046A。 所有"4046"功能器件的工作方式相同、旨在实现功能兼容。

    这些基于逻辑的 PLL 通常使用一个简单的双反相器振荡器设计、此设计在低频时会变得不稳定。 时间电容值没有限制(计时电阻器有限制)、因此您应该能够将振荡器设置为在210Hz 中心频率下运行、但我无法保证振荡器在该频率下保持稳定。 我只能保证数据表中的内容--这通常是在 MHz 范围内。 给出的等式非常简单,假设你以相对较高的速度运行--在低频时,会涉及更多的因素,这会使等式变得相当长和复杂。

    我建议您获取一些样片和 EVM 以查看其是否适合您。 您可能需要开发一个外部振荡器来产生所需的频率。 要获得乘以5的输出,您肯定需要一个外部计数器电路。