This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2N7001T:2N7001T ESD MM 规格

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/799140/2n7001t-2n7001t-esd-mm-spec

器件型号:2N7001T

您好、先生、

我只能在2N7001T 数据表中看到 ESD CDM 和 HBD、以及机器模式(mm)如何变化?

请提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    我们不会针对新版本对机器模型进行规格说明、因此也不会在数据表中对其进行规格说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您是否有测试机器型号的计划? 是否有完成计划?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    我们(TI)已从机器模型 ESD 测试中移开、并且没有计划将 MM ESD 用于新器件开发。
    如果客户需要、我们可能需要单独提出业务案例和其他相关信息的请求。