This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798982/txs0104e-txs0104e

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: INA226

我使用 TXS0104E 4位双向电压电平转换 器连接到 TI 电池监控器(I2C 总线连接) INA226。

请参阅 TXS0104E 数据表的第8页。  Vccb 为3.3V。   VIL 低电平输入电压、声称"B 端口 I/O" = 0.15V (最大值)、.15V 是否为拼写错误?

什么逻辑输出缓冲器驱动到如此低的电压????   

请说明  

谢谢

BUCK Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS Ω 无源开关;当 Ω 时、它们的行为类似于电阻器、电阻最高为250 μ A (典型值为20k Ω)。

    指定的 VIL 值不是器件开关时的最大值、而是仅是达到第6.6节中 VOL 值时的最大值(VOL 和 VIL 之间的差值是开关上的压降)。 如果流经开关的电流小于1mA 的 VOL 测试条件、或者 VOL 可能更高、则输入电压不必低于该 VIL。

    CMOS kΩ 缓冲器具有与电流呈线性关系的压降、因此它们确实会驱动到如此低的电压(只要您仅使用 TXS 的内部10 μ A 上拉电阻器而不添加其他上拉电阻器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢克莱明的参与、我同意。

    降压、
    TXS 不是在高电平和低电平条件下具有有源驱动的逻辑缓冲器、而是基于内部无源 FET 的开关。
    有一个应用手册介绍 TXS (和 LSF)的输出电压取决于的因素:
    www.ti.com/.../scea056.pdf

    将基于此创建常见问题解答、因为我多次遇到此问题。