This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:电平转换器:推挽还是开漏?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798919/sn74avc2t245-level-translator-push-pull-or-open-drain

器件型号:SN74AVC2T245

SN74AVC2T245 (以及 SN74AVC 系列中的所有其他器件)是否 与推挽和开漏 IO 兼容? 还是仅推挽式? 我在数据表中没有看到任何相关内容、但应用手册 SCEA030B (3.3V、2.5V、1.8V 和1.5V 逻辑标准之间的电压转换)第5页的图表明、这只能用于推挽 IO、因此我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AVC 输入可由另一器件的开漏输出驱动、但前提是有上拉电阻器来获得有效的高电压。 (这限制了可能的最大频率。)

    AVC 输出为推挽式。