This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:电平转换器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798824/sn74lvc1g08-q1-level-shifter

器件型号:SN74LVC1G08-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08

是否可以将此与门用作5V 至3.3V 的电平转换器(如非汽车级版本 SN74LVC1G08)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elisa、

    是的、此器件的功能与非汽车版本相同、允许在输入端输入5V 信号。