This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:输出到输出偏斜

Guru**** 2927610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798787/sn74lvc16t245-output-to-output-skew

器件型号:SN74LVC16T245

尊敬的所有人:

我的其中一个 AA 电池是使用 SN74LVC16T245将数据和时钟信号从 VccA=3.3V 电平转换为 VccB=1.8V。

时钟和数据必须以16MHz 的频率运行、因此要了解时钟和数据是否保持对齐、偏斜非常重要。

在 DS 中没有任何偏差信息。 我们是否有任何特征数据? 或者 、SCBA010.PDF (低电压逻辑(LVC)设计人员指南)中有关 SN74LVC16245的数据是否也适用于 SN74LVC16T245?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    应用报告中显示的值很可能是您将看到的偏差。 我们保证小于1ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、
    感谢您的快速回答。
    此致、
    Domenico