This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1404:施密特触发器不能正常工作

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798508/sn74lvc1404-schmitt-trigger-doesn-t-seems-working

器件型号:SN74LVC1404

你好

按照数据表中的说明、我已使用8MHz 晶体连接 SN74LVC1404。 我在 SN74LVC1404中使用的某些抖动会清除我在 SN74LVCGX04中发现的某些抖动、其中输出没有施密特触发器。

但结果如下:

上部信号(黄色、CH1)来自 SN74LVC1404上的 OSCOUT、而下部信号(蓝色、CH2)来自 SN74LVC1404上的 Y。

我的问题是、施密特触发器为什么不能帮助清除信号、但具有更严重的抖动? VCC 连接到3.3V 台式电源。

谢谢
Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danny、欢迎参加论坛!

    我在示波器上看不到抖动测量--你是在谈论振铃吗? '1404中的施密特触发缓冲器旨在使信号的边沿平方、这一点很好。 它还会增加驱动强度、这将导致轻负载振铃。

    正如您在黄色波形上看到的、非缓冲反向器的输出具有相对较慢的边沿-更像斜坡、而不是垂直线。 这是晶体驱动器所必需的低增益逆变器(单级)的预期结果。 施密特触发反相器具有更快的边沿、因此具有更多的过冲/下冲。  这是由系统中的寄生电感引起的,可以通过加载具有额外电容的线路来平滑解决,尽管这并不是真正必要的。