This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16R6AM:工作功率

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16R6A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798110/pal16r6am-operational-power

器件型号:PAL16R6AM
主题中讨论的其他器件:PAL16R6A

团队、  

我的客户有以下问题。  

这与 PAL16R6A 和 PAL16R6A-2器件有关。 我对1/2功率版本感兴趣、它是-2版本。 但是、该器件看起来已经过时。 在 TI 网站上,这些器件的信息不多,我希望您能向我提供您可能拥有的任何技术信息。 我的主要问题之一是这些部件之间的区别:是芯片不同还是以某种方式达到了合格。 我注意到两个器件具有相同的典型功率、但最大功率不同。 是否可以直接获得半功率版本、或者通过对有源器件 PAL16R6A 的鉴定/测试获得半功率版本?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、
    我没有指示半功率器件实现方式的设计数据。 我怀疑它们是同一个裸片、具有掩模变化、或者可能发生保险丝变化、从而改变内部偏置电流。
    基于这一假设、全功率器件将无法作为低功率版本运行。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水