This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:VT+和 VT-迟滞问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798266/sn74lvc1g17-vt-and-vt--hysteresis-question

器件型号:SN74LVC1G17

您好!

如果 VCC=3V、当输入电压从低到1.48V 时、输出将为高电压作为 VCC。 输入电压低于1.2V、则输出变为低电平。 我们应该检查的输入电压迟滞是 VT+和 VT-? deltaVt 迟滞是什么意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delta VT 是正向阈值与负向阈值之间的差值。

    正是这种增量 VT 为施密特触发器件提供抗噪性能。

    您可以参阅应用手册以了解有关该应用的更多信息。