This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:电平转换器静态功耗问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798133/sn74avc2t245-level-shifter-static-power-consumption-question

器件型号:SN74AVC2T245

您好!

我将尝试计算 SN74AVC2T245的静态功耗。 根据应用手册 SCEA030B (3.3V、2.5V、1.8V 和1.5V 逻辑标准之间的电压转换)、总静态功耗由以下公式给出。

PTOTAL =(ICCA)(VCCA)+(ICCB)(VCCB)+(IOL)(VOL)(NL)+(IOH)(VCC–VOH)(nh)


I_oh 变量表示高电平输出电流。 我有两个与此相关的问题。

  1. 对于 SN74AVC2T245、I_oh 为负。 这是为什么? 电流是否流入器件?
  2. 在计算静态功耗时、这可能会导致我在某些情况下计算功耗的负值。 在执行计算时、我是否应该使用 I_oh 的绝对值而不是负值?

谢谢、
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、
    您可能会注意到,在我们的所有数据表中,I_oh 为负值-这是我们设置的惯例-流入器件的电流为正,流出器件的电流为负。 为了进行功率计算,您可能不应该使用该数字--您需要确定_您的_系统的输出电流。 您是否有电阻负载? 输出电流很可能比额定 I_OH 或 I_OL 规格小得多。