This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电平转换器

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/797931/level-translator

主题中讨论的其他器件:LSF0108

早上好!

我需要在 FPGA 和其他外设器件之间使用双向电平转换器。 我的 FPGA 使用3V 电源运行,外设使用5V 电源运行, 请推荐使用5V 电源的任何电平转换器, 一端应该 用作 3V I/O,另一端 用作 5V I/O  

规格:

*双向数据传输

*8位或更多

tpd 0.25ns

*速度1至20 Mbps

此致、

Sathish

手机:9742519202

电子邮件 ID:sathish.patil@altran.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sathish,

    以下是我们的参数搜索工具的链接、您可以在其中按这些值进行筛选。

    www.ti.com/.../products.html

    我们的任何电平转换器都可能很难满足该传播延迟、但最好的选择是 LSF0108。