This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:关断注意事项-引脚2或引脚14上的保护二极管

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168189/sn74lv123a-power-down-considerations---protection-diodes-at-pin-2-or-pin-14

器件型号:SN74LV123A
数据表10.2.1.1断电注意事项:

-- 当包含该器件的系统断电时,电容器可以 通过引脚2或引脚14上的保护二极管从 VCC 放电。
我 认为内置保护二极管连接在 Rext/Cext 引脚和 VCC 之间,所以 它的引脚7还是引脚15 (Rext/Cext)连接到 VCC,而不是引脚2或引脚14?

此致、

Kohei Sakata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakata-San、您好!

    感谢您指出这种不一致之处。 我将其标记为下次更新此数据表时要做的修复。

    这种说法与从电容器放电到器件的能量有关、这种能量可能通过引脚6、7、8、14和15以及正负钳位二极管发生。

    所有这些都直接连接到电容器(引脚8 GND、根据您的系统可能直接连接、也可能不直接连接、这两个引脚都是可接受的)。 当系统电压突然降至0时、电容器将通过所有或所有这些二极管放电、如果电流超过数据表中的绝对最大钳位二极管电流、则可能导致损坏。 我建议将该电流保持在10mA 以下、以避免出现任何可能的问题。

    最佳解决方案是控制电源斜坡速率、以便电容器通过二极管缓慢放电。 通过以下公式、斜坡速率与电容器电流相关:

    I = C * dv/dt

    假设斜坡速率恒定、我们可以用恒定值替换 dv/dt。

    例如、以1V/10ms 的电压放电的10uF 电容器将具有恒定电流 I = 1V/10ms * 10uF = 1mA

    以1V/1us 的速率放电的同一10uF 电容器将具有恒定电流 I = 1V/1us * 10uF = 10A

    如果无法控制电源斜升速率、则下一个最佳选择是使用能够处理所需电流的外部二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maier-San、您好!

    感谢您的回答。
    请另外确认。

    -这种说法与从电容器放电到器件的能量有关、这种能量可能通过引脚6、7、8、14和15与正负钳位二极管发生。

    这是否意味着、不仅 Rext/Cext -> VCC、而且 Rext/Cext (引脚7和15)、Cext (引脚6和14)、GND 和 VCC 作为钳位二极管放电路径出现在器件中?

    当系统电源关闭时、您是否意味着电容器的放电路径从电容器的+侧、Rext/Cext、通过内部钳位二极管朝 VCC 方向放电?

    此致、 

    Kohei Sakata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakata-San、您好!

    [引用 userid="454267" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168189/sn74lv123a-power-down-considerations---protection-diodes-at-pin-2-or-pin-14/4401473 #4401473"]这是否意味着不仅 Rext/Cext -> VCC、而且 Rext/Cext (引脚7和15)、Cext (引脚6和14)、GND 和 VCC 作为器件中的钳位二极管放电路径出现?

    如果您的电容器按应有的方式充电至正电压、则电流将通过正二极管放电、因此主要关注的领域是内部连接到 VCC 引脚的 Rext/Cext 引脚二极管。

    重要的是、如果您使用大电容器、斜坡速率会受到限制、以防止损坏二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="454267" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168189/sn74lv123a-power-down-considerations---protection-diodes-at-pin-2-or-pin-14/4401473 #4401473"]当系统电源关闭时,您的意思是电容器的放电路径从电容器的+侧 Rext/Cext 通过内部钳位二极管向 VCC 方向放电?

    要对充电至正电压的电容器进行放电、传统电流必须流入负极侧并流出正极侧。