This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:Vcc = 4、8V 时的最大负向输入阈值电压(VT-)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169046/sn74lvc1g97-maximum-negative-going-input-threshold-voltage-vt--for-vcc-4-8-v

器件型号:SN74LVC1G97

尊敬的所有人:

对于4、8V 的电源电压、我需要最大负向输入阈值电压(Vt-)范围(过热)。 数据表仅显示了 Vcc 为4、5V 和5、5V 的值

请你们中的任何人在这种情况下都这么善良并帮助我吗?

非常感谢!

此致、

Andreas