This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:SN74LVCH244A 和 SN74LV244A 有何不同?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A, SN74LVCH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169791/sn74lv244a-what-s-different-between-sn74lvch244a-and-sn74lv244a

器件型号:SN74LV244A
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH244A

您好、支持团队

SN74LVCH244A 和 SN74LV244A 有何不同?
SN74LV244A 在3.3V 和12.5MHz 条件下是否可行?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 比 LV-A 消耗更多的功率(CPD 为47pF 与14pF)。
    LVC 具有比 LV-A 更高的驱动强度(24V 时为24mA、3.3V 时为8mA)。
    LVC 器件具有总线保持输入;LV-A 器件始终需要有效的输入电压。
    两者在3.3V 时均支持50MHz 以上