This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC151:当3.3V 作为 VCC 施加时、确定多路复用器的稳定时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC151, CD74HC4049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169776/cd74hc151-determining-the-settling-time-of-the-multiplexer-when-3-3v-is-applied-as-vcc

器件型号:CD74HC151
主题中讨论的其他器件: CD74HC4049

您好:

在我的应用中、我尝试确定多路复用器的稳定时间、但只能找到输出转换时间。 是否有可为我提供指导的图形或可为此提供的任何其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未为数字器件指定稳定时间、在任何情况下取决于连接到输出端的走线和器件的模拟属性。

    CD74HC151没有 IBIS 模型、但 CD74HC4049具有。