This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:禁用时输出保持低电平(OE =低电平)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841548/txs0108e-output-keep-low-when-disable-oe-low

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: BQ24715

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 TXS0108E、并且出现问题、

当 OE 引脚为低电平时、输出应为高阻态、对吧?

但他们发现、当 OE 为低电平时、一些 IC 的引脚14会将电压电平拉低。 这将导致无法打开其系统。

故障出在可疑的 IC。 更换 IC 可以解决此问题。

客户希望了解 TXS0108E 中的详细电路。 为什么会发生这种现象?

您是否可以帮助提供 TXS0108E 的内部电路? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示工作芯片切换时 ACCEL_INT 和 ACOK 信号的示波器走线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是来自传递单元的 ACOK 和 ACCEL_INT 的波形。

    系统关闭-> TXS0108E 禁用-> ACOK=ACCEL_INT=LOW ->然后插入 AC -> ACOK 变为高电平->系统开启-> TXS0108E 启用-> ACCEL_INT 变为高电平。

    这是正确的过程。 但是、如果使用失败的单元、ACOK 和 ACCEL_INT 始终保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、ACOK 非板载连接器向外点、但说明表明某些外部器件将 ACOK 驱动为低电平。 这是否意味着原理图是错误的?

    开始时、ACOK 和 ACCEL_INT 均为低电平。 如果 OE 为低电平、这是怎么可能的? 确定 OE 为低电平吗?

    ACCEL_INT 和 ACOK 到底连接了什么? 其他器件何时将这些信号驱动为高电平或低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch:

    1.是的、我也认为原理图是错误的。 ACOK 上的箭头应朝左。

    2.是的、OE 为低电平。 OE 引脚上有一个下拉电阻器。  当系统开启时、OE 将被驱动至高电平。

    3. AOK 信号连接到电池充电器 IC BQ24715的引脚5。 当交流适配器插入时、此信号将变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    我能否看到相同的波形、但也探测 OE 信号。 然后、您还可以使用无法正常工作的器件复制相同的示波器捕获吗? 我将看到是否有任何问题、但到目前为止没有什么突出的。

    我还会考虑与您的分销商或专业销售支持人员一起启动 FA (故障分析)。 这将使我们能够在此处获取问题器件并对其进行测试、从而使我们能够更深入地了解问题的根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将与客户讨论。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    我还想添加一件事、因为我以前没有看到它:通道1和2 (A1/B1、A2/B2)不需要上拉。 强上拉电阻往往会给这些器件带来问题、因为它们已经具有内部上拉电阻。 我认为它与您遇到的问题无关、只是想提请您注意、以便您可以节省电路板空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan Hubbard、

    强上拉意味着大上拉电阻器或小上拉电阻器?

    客户表示 ACOK 上有一个33K 上拉电阻器。 如果它们将上拉电阻器从33K 更改为10K、则可以解决该问题。

    他们想知道上拉电阻器为什么会影响 TXS0108E 的行为、以及为什么会导致这个问题??

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "强"意味着电流更大、即电阻更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我还认为强上拉意味 着较小的上拉电阻。

    但是、现在可以通过减小上拉电阻器来解决该问题。

    您是否会帮助解释 上拉电阻器为何会影响 TXS0108E 的行为以及导致此问题的原因?

    还是可以提交 FA 申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    移除上拉电阻时会发生什么情况? 电池充电器引脚5需要10k 上拉电阻、因为它是漏极开路、我们的器件具有内部10k 上拉电阻、因此无需外部上拉电阻。 但是、根据您之前对操作序列的描述、当 ACOK 应该变为高电平时、TXS 器件仍将被禁用。 这意味着内部上拉电阻将断开、并且在启用我们的器件之前不会拉高线路、但我不确定这是否会成为问题。

    就该问题而言、有一些东西会将该线路拉低。 由于您说过某个板对板器件存在问题、因此我相信可能会损坏该器件、从而导致该引脚对地短路。  但是、如果较强的上拉电阻实际上解决了问题器件的问题、则可能不再出现这种情况。 我不能肯定地说、但我持怀疑态度、因为您还有其他电路板在同一个电路上工作。

    我仍会寻求 FA、但我会确保没有其他任何东西可以将线路拉低。 这意味着电池充电器应满足其不会将线路驱动为低电平的条件。 此外、我还会检查连接到 Accel_int 的内容。 该线路上可能有外部下拉电阻、甚至在器件内部使用中断信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan Hubbard:

    现在、我们发现根本原因可能是 TXS0108E 的泄漏。

    对于疑似故障的 IC、500mV 时有大约225uA 的泄漏电流流经引脚14。  (OE 为低电平且 Vcc=0V)

    但另一个导通 IC 的电流大约为180uA。

    我们已提交 FA 申请、编号为 CPR191032731。

    非常感谢。