This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:泄漏电流上升到1.8V 电源轨电压?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXS0104E, SN74AXC4T245, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/843152/lsf0204d-leakage-current-rises-1-8v-rail-voltage

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774、 TXS0104E、 SN74AXC4T245、 TXB0104

您好!

我的客户正在尝试使用 LSF0204DPWR 转换1.8V 和3.3V 电压。

VREFB = 3.3V 且 VREFA = 1.8V。

客户发现1.8V 电压轨上升至2.1V 的问题。  

我的客户删除了 LSF0204DPWR、然后1.8V 电源轨返回至1.8V。

1.8V 电压来自由3.3V 电源供电的 TLV70018。

我想这是由从 VrefB 到 VrefA 的泄漏电流造成的。

我的客户如何改进其设计?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 泄漏电流约为3 μ A。 我怀疑这是否足够大,足以构成问题。

    但是、如果该电流是问题所在、则在1.8V 和 GND 之间连接一个470 kΩ 的电阻器将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢你的答复。 您能否查看我客户的原理图?

    我想通过电子邮件将其发送给您。

    我无法从目录中找到您的姓名、您能否搜索我的姓名并联系我?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    哇、感谢您的志愿者!

     工作时、1.8V 和 GND 之间的100kΩ Ω 电阻器。

    但我的客户不喜欢这种解决方案、因为它会增加泄漏。

    您是否碰巧找到了其他解决方案?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LSF 转换器、由于基准晶体管的架构、泄漏电流是不可避免的:

    应该可以将其替换为 TXS0104E。 如果不需要自动方向感应和漏极开路信号、则 SN74AXC4T245或 SN74AXC4T774等方向控制转换器将是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TXB0104或 TXS0104E 是否能够驱动6kΩ Ω 外部上拉电阻器?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的驱动不能超过20 µA。

    TXS 使用无源开关、因此如果您的其他器件能够驱动、6 kΩ 上拉电阻器将起作用。 (TXS 具有内部上拉电阻器、不需要外部上拉电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    他们使用的是什么通信协议? TXB/TXS 系列不喜欢上拉/下拉是信号线、尤其是强度高达6千欧的信号线。 如果它类似于 I2C、并且它们可以避免使用外部上拉电阻器、那么我相信 TXS 将是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    我想离线将原理图发送给您。 请接受我的朋友的请求。

    此致、

    Itoh