This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电隔离器

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1410, TLV1117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841583/galvanic-isolators

主题中讨论的其他器件:ISO1042ISO1410TLV1117

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计一款新产品、该产品将连接到工业机器。

RS485和 CAN 是电流要求

因此、我们需要使用具有隔离器的 RS485收发器和具有隔离器的 CAN 收发器、

因此、请告诉我们 TI 是否拥有这些器件。

等待您的快速回复。

谢谢

Manjunath (硬件设计工程师)

克里瓦维技术有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    TI 确实具有隔离式 RS485和隔离式 CAN、分别与 ISO1410和 ISO1042类似。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我已更新了设计中的 CAN 和 USB 隔离器、并随附了这些文件。

    请查看电路并分享您对此的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    您可能需要使用四个 CAN 收发器的终端电阻器。  应使用等于线路特性阻抗的电阻器端接电缆的两端、以防止信号反射。 通常、120欧姆是一个常见值。

    μF 表还建议在 VCC2电源引脚附近放置一个典型值为4.7 μ F 的大容量电容。

    此外、如何隔离直流电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我忘记在我的设计中添加电源隔离、

    我刚刚在  TI.com 网站上查看了 ISO1042BQDWRQ1组件参考设计、并找到了以下一个包含电源隔离功能的参考设计。

    e2e.ti.com/.../tidrxy2a.pdf

    下面是我们产品的功能方框图。

    如果我必须为 V、3.8V 和3.3V 电源提供电源隔离、我应该如何实现这一点、

    请对此提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    通常、我们建议使用 SN6505变压器驱动器。 您可以使用它创建隔离式5V 电源、然后将其用于 CAN 器件的 Vcc2。 您还可以使用 LDO 从隔离式5V 创建较低电压电源。 请确保在 PCB 中实施适当的隔离设计。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    在我们的设计中、我们有3种不同的电源电平:5V、3.8V 和3.3V

    每个电源应该相互独立? 我是说、在我们的设计中、初级 VIN 电源为5V、然后从5V 转换为2个不同的电压电平、即3.3V 和3.8V。  

    SoC 使用3.8V、在稳健的传输条件下需要最大2.5A 的电流、

    3.3V 组件最多需要1A 电流

    可用的变压器驱动 器 SN6505仅提供1A 输出。 因此、如何隔离3.8V 电源或隔离应仅适用于最受影响的 CAN 和 RS485、

    请让我了解这种情况。

    在随附的参考设计中、为 VCC1提供了隔离式电源、请检查并确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    我不知道您的系统的完整定义、但您只需隔离 CAN Vcc2电源、前提是您只需要隔离 CAN。 在这种情况下、其他电压轨可能来自非隔离式5V 电源。 下面是有关如何隔离 CAN 收发器的参考设计。 隔离式 RS485也必须发生同样的情况。 根据您的隔离要求和 PCB 设计限制、您也可以为 RS485使用相同的隔离式5V 电源轨。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    谢谢您的理解、

    根据参考设计、我制作了一个方框图、请检查一下。

    我已经为 RS485和 CAN 提供了单独的电源隔离(RS485和 CAN 隔离收发器的最大功耗为75mA*2=150mA、它将随数据速率而变化、因为 TPS76350 IC 仅提供150mA 输出)

    请检查此设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在所附的参考设计中、为 VCC1提供了隔离式电源、另请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、150mA 是 TPS76350Q 的输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    虽然 TPS76350是 SN6505数据表中的示例 LDO、但您可以使用具有更高电流能力的 LDO、例如 TLV1117。 如果您只能通过一个 SN6505/变压器/LDO 组合为两个收发器供电、那么这可以节省您的资金、复杂性和布板空间。 否则、您的方框图看起来不错。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    在我的设计中、5V 仅用于 CAN 和 RS485搜索。 同时、我在下面找到了原理图。

    在哪里使用"760390015"变压器将3.3V 转换为5V、请建议使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我还可以使用上面的475uH 变压器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说、如果我可以使用1:2变压器而不是1:1、我可以移除5V 电源。

    "760390015"变压器提供350mA 的电流输出、因此我认为这对于 CAN 和 RS485收发器来说足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及 RS485的隔离式 GND 引脚、并且可以连接在一起、对吧? 因为两个收发器都使用单电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    ISO1042在 Vcc2上仍需要5V 电压。 您可以使用3.3V 为两个收发器的 Vcc1供电。  如果您只想将系统的总线侧与系统的其余部分隔离、那么您的收发器可以共享相同的 GND2。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我们无法使用 TLV1117 LDO、因为其在0.8V 输出电压下的压降最大为1.4V、来自 ISN6505/变压器组合的输出将为5V、对吧?

    因此压降电压应该非常小?

    TPS76350QDBVRQ1 LDO 具有300mV 压降电压@ 150mA。

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凭借低压降和电流以及最小300mA 和5V 输出、" TPS76850QPWPRQ1"、这是我得到的唯一器件。 但成本略高。

    请检查并确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回复、我正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    如果您使用匝数比足以实现>6.4V 的变压器、 则 TLV1117 应该正常。 例如、 DA2304-AL 变压器是 SN6505数据表中推荐用于3.3V 至5V 应用的变压器之一。 该变压器的匝数比为1:2.2

    2.2 * 3.3V = 7.26V

    这将输出未稳压的7.26V、远高于推荐的 LDO I 的最小6.4V。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    实际上、我使用的是5V 至5V 隔离式变压器、请查看随附的原理图、

    e2e.ti.com/.../CAN_2D00_Isolator_5F00_1.pdf

    在这种情况下、要增大来自 U12 "TPS76350QDBVRQ1"(其输出电流最大为150mA)的电流、将与 CAN、RS485、2个 GPIO 和2个 ADC 器件共享5V 隔离式电源、Hence 需要增大 LDO 的电流输出)

    我选择了"LP38693MP-5.0/NOPB" LDO、其中 VI-Vo=250mV、Iout-500mA。

    请找到所附的更新文件和注释。

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找更新的原理图并查看相同的内容。

    e2e.ti.com/.../6318.CAN_2D00_Isolator_5F00_1.pdf

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LP38693MP-5.0应该正常。

    C57和 C64的值远大于数据表建议的值。 数据表建议在额外的4.7uF 电容器附近使用0.1uF 电容器。

    C52已断开连接。 这有目的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    在参考设计中、它提到10uF、因此我使用了相同的电容、

    根据数据表、C57和 C64值更改为0.1uF、并添加了4.7uF。

    C52现在已连接、之前未连接、

    在随附的原理图中、我有3个部分、

    隔离式5V 电源、CAN 隔离器部分和 RS485部分。

    请查看整体电路和支持。

    e2e.ti.com/.../6663.CAN_2D00_Isolator_5F00_1.pdf

    谢谢

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    隔离式收发器和隔离式直流/直流看起来很好。 但是、我无法评论电压转换器或 CAN 控制器。 您必须向相关论坛和/或相关制造商寻求支持。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵时间解决我的问题。