This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:行驶力太强?

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840840/lsf0204-driving-too-strong

器件型号:LSF0204

您好、先生、

这是 LSF0204的波形、该波形通过1.8V 侧 I/O 进行测量

网络名称:

MDC_BCM16K_1P8V_R

MDIO_BCM16K_1P8V_R

我们 发现主驱动能力太强、并且已经将上拉电阻器值调整为91欧姆、但仍然可以看到该波形、

您是否对如何调整上拉电阻器值以解决它有任何想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    您能否提供 LSF 器件的原理图? 您的问题是器件由于强上拉而过冲? 您可以增大上拉电阻吗?

    LSF 用于转换的电压是多少?

    您的示波器截图中删除了工作频率和电压、我想知道这一点。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我问客户是否可以提供原理图或示波器截图以及频率、但尚未收到反馈。

    它适用于 LSF0204中的1.8V 至3.3V 转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    较快的 dv/dt 将导致类似这样的过冲。 由于上拉电阻器决定了该压摆率、因此使用更大的电阻器来降低压摆率应有所帮助。 对于大多数 I2C 速度、1K 是超时的。