This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:B7 (引脚13)和 GND 之间的电阻为11.1129Ω Ω、这接近于短路

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836602/txs0108e-the-resistance-between-b7-pin13-and-gnd-is-11-1129-which-is-close-to-short-circuit

器件型号:TXS0108E

你(们)好  

客户的主板最初运行正常。 重新启动后、发现找不到卡。 分析和测试后、我们发现电平转换芯片(TXS0108ERGYR)引脚短路。 我们的测试结果表明、B7 (引脚13)和 GND 之间的电阻为11.1129Ω Ω、这接近于短路
迫切需要了解故障机制、因为这非常重要、请尝试进行分析。
您以前是否遇到过类似情况?
具有相关经验、可从中学习、从而了解引脚和接地引脚之间短路的原因。

谢谢

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法使用提供的有限信息进行分析。 您能否提供更多详细信息、如测试中的原理图和示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan

      很抱歉,我们没有任何示波器,但如果您对使用波形镜来确定这一点有任何建议,请告诉我,我可以使用损坏的 IC 做一些实验。

       下面是电路板上该芯片的原理图。 感谢您的回复!

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nessee、您好!

    B7连接了什么? 重负载可能会导致此设备出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan

      这是我们的复位系统的拓扑。 引脚 B7由 MCU 或 PCIe 插槽通过逻辑门驱动。  

    1. 我 觉得还可以、因为我们在推挽模式下使用 MCU GPIO 作为复位引脚、连接到 MCU 复位的其他芯片工作正常。

    2. 我认为这种具有强大逻辑门的情况不能称为重负载。   ±到 GND 的持续输出电流为±50mA,μ A。

    3. 重负载可能会出现哪种问题?  

       非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nessee、您好!

    此短路可能由 EOS 事件引起。 我的问题无效、因为 B7引脚仅用于单向信号作为输入。 知道了这一点、我们需要隔离进入该引脚的信号、因为它可能是一个指示器。  LVC 具有强大的驱动器、可导致相当严重的过冲/下冲问题。 我会使用示波器来查看 B7 (SN74LVC1G08DBVR 的输出)上的信号是否存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    15天后、这里是否有任何反馈?

    是否有更新?

    谢谢

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    我从上次的回答中没有听到任何反馈、因此我认为他们通过我推荐的测试找到了原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    您能帮我们分享电子邮件吗? 或者我们可以使用 Dylan.Hubbard@ti.com?
    我们的客户希望立即与您联系。
    他们是主要大众市场客户、将是分配给客户的客户。

    谢谢。

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan

      感谢您的帮助。 我想知道我们是否可以做任何事情来推动这个问题的发生,或者我们可以对损坏的 IC 做一些实验。 谢谢!

    请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nessee、

    您始终可以启动 FA、以便我们可以获取故障器件并进行额外测试、以查看可能发生损坏的位置。