This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:您能不能帮助检查 SN74HC165的内部块

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842520/sn74hc165-can-you-help-check-the-internal-block-of-sn74hc165

器件型号:SN74HC165

尊敬的 TI 专家

您能帮助检查 SN74HC165的内部块吗?

我想知道这三个引脚是否在内部连接到 VCC:

CLK;CLK_IN;SH/LD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这三个引脚是 CMOS 输入。 《HCMOS 设计注意事项》(SCLA007)指出:

    输入门电路

    高速 CMOS 输入门的简化版原理图如图25所示。 二极管(D1)和晶体管(Q1和 Q2)为器件提供静态放电和输入瞬态钳位。 任何高于 VCC + 0.5V 或低于–0.5V 的输入都会钳制输入。 电容器(C1和 C2)表示栅极输入端存在的寄生电容。 数据表指定输入电容(C1 + C2)不超过10pF (典型值约为5pF)。 输入电容在 器件的 VCC 和接地之间分摊、并在 VCC 和输入之间提供反馈路径。 如果输入由高阻抗源驱动、 则 VCC 上的任何瞬态噪声都可以耦合回输入。


    图25. SN54/74HC 输入门

    只要输入电压不超过 VCC、输入就会有效地与 VCC 隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家

    非常感谢

    您能否帮助提供 SN74HC165的内部电路 ?

    我们遇到了一个问题:MCU 与 SN74HC165连接 ,电 对 clk,这会导致  SN74HC165的 Vdd 电压 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示您的电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助提供 CLK 引脚的内部 电路?

     我只能在明天早上向你~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianqian、

    数据表显示了 CLK 和 Clemens 的简化方框图、其中提供了该输入的更详细的原理图。 获取有关您所看到问题的更多信息和原理图将帮助您调试此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianqian、

    我仍然不确定问题是什么、您能详细说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您是否有 clk 引脚的内部电路?

    您刚才提到的不是我在寻找~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianqian、

    这就是我可以分享的所有内容。