This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT04-SP:热阻-θ JA -5962-8973401VDA

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840904/sn54act04-sp-thermal-resistance--theta-ja--5962-8973401vda

器件型号:SN54ACT04-SP

大家好、您能告诉我 5962-8973401VDA 的 θ j-a 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    此数据不可用。   我将提交热建模请求。

    此过程最多需要2周才能完成。   我今天提交。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我只是想告诉大家、这些结果应该很快就会提供。

    我会在这里发帖。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    结果如下:

    J 封装:

    Theta JA-High K 90.4    
    Theta JC、Top  45.1    
    Theta JB     79.1    
    PSI JT        37.7    
    Ψ JB        72.8    

    W 封装:

    Theta JA-High K 156.3    
    Theta JC、Top  80.2    
    Theta JB    153.7    
    PSI JT       56.6.    
    磅/平方英寸 JB      132.1    

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水