This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVCH244A:确认 SNJ54LVCH244AFK 引脚1附近的小方形方向标记

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842919/sn54lvch244a-confirm-the-small-square-orientation-mark-near-pin-1-of-snj54lvch244afk

器件型号:SN54LVCH244A

大家好、

我们的客户希望确认引脚1附近的小方形方向标记是什么、如下面 SNJ54LVCH244AFK 部件的底部所示(红色环绕部件):


标记是否导电? 它只是一个缩进吗? 引脚1、信号引脚或 GND 是否常见?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的问题、我还没有为您提供答案。  我将尝试找到答案、但可能直到支持该器件的工程师星期一返回办公室后才会找到答案。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的回答。
    我将等待您的回答。 这可能看起来很简单、但只是为了确保我可以为客户提供可靠的答案。

    谢谢!

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    请参阅此重复帖子中对客户的回复。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我看到客户在发布此帖子之前已经发布过此帖子。 我不认为这可能是因为他没有提到器件型号。

    但是、无论如何、感谢您的参与。 我现在将把这个问题解决、因为这被认为是重复的。

    谢谢!

    Jonathan