This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 物理组件封装底部的引脚1方向、机械封装特性问题

Guru**** 2610895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842577/pin1-orientation-on-underside-of-physical-component-package-mechanical-package-feature-question

器 件型号为 SNJ54LVCH244AFK 的封装引脚1附近的小引脚1正方形、底部方向标记的实际材料是什么。 这是油漆吗? 缩进?,还是导电材料,引脚1是常见的吗? 还是 GND? 是否需要将其焊接到 PCB 上? 谢谢、在本论坛中、器件型号要求未被识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我需要请求查阅一揽子计划图,以最终解决这一问题。

    我会在我确认后立即回复。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    进一步检查后、数据表中包含的封装轮廓图似乎有些通用。

    方点表示引脚1指示器。  但是、它在物理上不代表封装。

    以下是封装外形和封装图的比较:

    为了适应通用引脚图的多种封装变化、考虑在大纲图中添加以下语句。

    引脚1可由延长垫或单独的指示器指定。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水