This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G240:符号 YZP 封装问题

Guru**** 2383970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/843142/sn74auc1g240-symbol-question-of-yzp-package

器件型号:SN74AUC1G240

你(们)好

YZP 封装有两种不同的点(在第1页和第11页上)

Page1:引脚定义为1~5

但引脚定义在第11页更改为 A1、A2、B1、C1、C2数组

请帮助检查此问题

谢谢~

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1页显示了引脚编号;第11/12页显示了焊球坐标。

    只有一个可能的分配。

    您的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    是的、我也对您的问题感到困惑。 您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我 将创建 OrCAD 符号

    只需阐明引脚定义即可

    第1页为1~5、第11页为 A1、A2、B1、C1、C2

    这两个不同的定义

    因此、与引脚#相对应的焊球阵列

    1 => A1

    2 => B1

    3 => C1

    4 => C2

    5 => A2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。